Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why am I being prompted for a Password when attempting to upgrade BMENOC0301 firmware?
Issue
When trying to flash firmware to the NOC module with Unity Loader 10 or higher a password is requested.

Product line
Unity Loader, BMENOC0301

Resolution
As of Unity Loader v10 the ability to set a password for firmware downloads was activated.

Use the password fwdownload as this is the default password for the firmware download.