Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
USB Connection to the Micrologic X control unit
Issue:
Description, prerequisites, connecting a PC running EcoStructure Power Commission (EPC) software to Mini USB port

Product Line:
Circuit Breakers

Environment:
Micrologic X, EcoStruxure Power Commission (EPC) Software

Resolution:

Description
From a PC running EPC software, you can access all of the monitoring and control functions of the Micrologic X control unit by connecting a PC directly to the mini USB port of the control unit.

Prerequisites for Using a USB Connection
The prerequisites for establishing a USB connection are:
  • You must have the USB driver installed on the PC.
  • You must have physical access to the Micrologic X control unit to connect the cable directly to the mini USB port of the control unit.
  • You must have a USB cable (reference LV850067SP) to connect the USB port of the PC to the mini USB port of the Micrologic X control unit.

Connecting a PC Running EPC Software to Mini USB Port
Follow the steps below to connect to the Micrologic X control unit using the mini USB port.
  1. Connect your PC to the mini USB port of the Micrologic X control unit using a cable with reference LV850067SP. The PC provides power to the Micrologic X control unit if necessary.
  2. Start EPC software on the PC and log in.
  3. On the EPC home page, connect to the Micrologic X control unit. There are different ways to connect EPC software to the Micrologic X control unit, depending on whether it is the first connection and how the device was discovered. For more information, refer to EPC Online Help.
  4. With EPC software connected to the Micrologic X control unit you have access to all functions of the software.

Control Unit Test Mode
The test mode is activated when EPC software is connected to the device through a PC connected to the mini USB port on the Micrologic X control unit and the Force trip button is clicked. For more information, refer to EPC Online Help.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.