Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?
Issue:
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Need to run the drive without a speed reference

Resolution:
Yes, set the drive's Lower Limit to the desired speed. The drive will run at that speed (assuming there are no conflicts with preset speeds or Upper Limit) when given a run command.