Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: What is the part number of the Expansion module to be used with TeSys T motor controller?
Issue:
Part number of the expansion module used in TeSys T

Product Line:
TeSys T

Environment:
LTMR

Resolution:
The part numbers are LTMEV40BD and LTMEV40FM. The expansion modules add voltage measurement between phases up to 690V nominal and 4 additional inputs.
  • LTMEV40BD: requires 24VDC input voltage with 4 inputs.
  • LTMEV40FM: requires 100-240VAC with 4 inputs.