Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV212: How do I wire and program an ATV212 for 3-wire control AND speed reference from the face of the drive?
Issue:
Wants to wire and program a ATV212 for 3-wire control AND speed reference from the face of the ATV212 drive.

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Setup assistance

Resolution:

1. Wire F terminal for forward Normally Open (NO), momentary close to Start
2. Wire R terminal for Normally Closed (NC) Stop
3. Set Fnod to 3 --speed reference from the face of the drive
4. Set F111 to 2 --forward command on F terminal
5. Set F112 to 49 --3-wire control activated