Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do I set up a free running timer with a Unity Pro Momentum PLC?
When the project is opened, you will need to double-click the controller to open the configuration window. Check off the Timer Register box and specify the %MW register that is desired for the timer. Build the project and download to the controller.

Below is a video that goes over setting up and configuring a timer register to hold the value of a free running counter, incrementing every 10ms. If the PLC stops the free running timer will stop incrementing.