Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I transfer programming from an ATV32 or ATV320 while function blocks are running?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Can I transfer files from an ATV320 while function blocks are running?

Product Line:
Altivar 32, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Need to transfer programming from one drive to another

Resolution:
No, programming cannot be saved or transferred while function blocks are running.
The function block programming must be stopped before the transfer.