Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
140CRA31200 Product Robustness Improvement
Title
140CRA31200 Product Improvement

Issue
Hardware changes to 140CRA31200 to improve robustness

Product Line
Quantum, M580

Environment
Unity Pro, Control Expert

Resolution
The 140CRA31200 underwent a product robustness improvement (Hardware redesign). This improvement has been Verified & Validated and applied in production.
The Standard 140CRA31200 product version with the modification implemented is since PV05.