Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where do I find the Coil voltage on the Tesys D 3 Pole AC Contactor?

Article available in these languages: Tiếng Hy Lạp

On the Tesys D 3 Pole AC Contactor you will find the coil voltage marked at the top, behind the Power terminals of the Contactor, for example U7, 240V 50/60 Hz

For the DC Version, the coil voltage is marked on the front of the Contactor. Hence it has got complete part number for the Contactor on the front, for example: LC1D25BD for 24V DC Coil.