Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to change the wiring settings and CT ratio on the Acti 9 iEM3255 kWh Meter
Enter the configuration by pressing the ESC and OK button on the front of the Meter simultaneously. Enter the Password "0010"

The first parameter is Wiring - Change? to enter press OK and change the wiring setting as per the connection and save.

The next parameter will be CT & VT Ratio - Change? To enter press OK, change the CT Secondary and Primary as per the ratio of connected CT.