Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the 2510F manual starter acceptable to OSHA as an energy isolation device suitable for lockout / tagout?
Issue:
2510F manual starter acceptable to OSHA as an energy isolation device suitable for lockout / tagout.

Product Line:
2510 Type F

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
These do not meet OSHA requirements for Lock Out/Tag Out. This product is a manual starter, not a disconnecting means.