Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why I got the message "Email ID already exists" when I register in the builder of Ecostruxure Augmented Operator Advisor for the first time?
At the first registration in the builder of Ecostruxure Augmented Operator Advisor you can get the following message:

It is probably because this email is already used for another Schneider web application (example: Machine Advisor)
All Schneider web application use the same login / password
So, in order to connect to Ecostruxure Augmented Operator Advisor, reuse the login password already create before for another Schneider Web Application