Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I save and send a recipe automatically in EcoStruxure Operator Terminal Expert (formerly known as Vijeo XD V3.0)?

Issue:
Looking for a way to save and send a recipe automatically

Product Line:
HMISTO705, HMISTO715, HMIST735, EcoStruxure Operator Terminal Expert

Resolution:
The HMISTO705, HMISTO715 and HMISTO735 does not have the ability to retain internal variable on a power cycle.

As a workaround it is possible to mimic this behavior using a recipe. In the script seen below, when the Runtime Starts, a recipe is loaded and the same recipe is saved every 15 seconds.
Blockly script