Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV320 drive have pump control parameters?
Issue:
Are there pump control parameters in the ATV320 drive?

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
Pump Control parameters

Cause:
n/a

Resolution:
The ATV320 has PID parameters, but not pump control.  For Pump Control parameters, would suggest the ATV630 drive.