Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When powering multiple ATV930 drives straight to the DC bus with a common DC power supply, what parameters need to be adjusted?
Issue:
Parameters to adjust when powering multiple ATV930 drives straight to the DC bus with a common DC power supply.

Product Line:
Altivar 930

Environment:
All

Cause:
Powering ATV930's with a single common DC power supply

Resolution:
1. Set your Access Level to Expert:
- [My Preferences] ->  [Access Level] -> [Expert]

2. Set DC Bus Source Type to Supply Unit REC:
- [Complete settings] -> [Generic functions] ->[dbS] ->[dCbS] ->[Supply Unit REC]