Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Vijeo Design'Air supported IPV6?
Issue:
Does Vijeo Design'Air support IPV6?

Product Line:
Vijeo Design'Air (for Android and iOS)
Vijeo Design'Air Plus (for Android and iOS)

Resolution:
Vijeo Design’Air does support IPV6:
Android v1.10.2 and higher (June 2021)
iOS v1.10.2 and higher (March 2021)

However, Vijeo Design'Air Plus does not support IPV6.