Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320 drives do they come with integrated Bluetooth communications?
Issue:
Bluetooth availability on the ATV320.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Bluetooth

Resolution:
The ATV320 drives both Versions C and B do not have a built-in Bluetooth option.