Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?
Issue:
Looking for the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Documentation

Resolution:
ATS48D17Y to ATS48C17Y- 30 W
ATS48C21Y to ATS48C32Y- 50 W
ATS48C41Y to ATS48M12Y- 80 W