Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why can I only use the XBTZ9780 cable (COM1 RS485) with the HMIG3U and not the HMIG5U for the Unitelway protocol?
Issue:
XBTZ9780 cannot be used with the HMIG5U

Product Line:
HMIG3U, HMIG5U, HMIG5U2, HMIG5U21, HMIG5U22

Resolution:
Uni-Telway communication has a stricter requirement about timing sequence that requires a specific hardware time that only the HMIG3U and other non-Windows based Magelis HMIs) possess. Due to the lack of such a hardware timer in the Windows based HMIs, such as the HMIG5U, the Uni-Telway protocol is only able to communicate over RS232 only for this model.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
UnitelwayRS485_XBTZ9780cable.jpg [38.51 KB]