Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the new features in SoMachine Basic V1.6 SP2?
  • Cyber security improvements:
  • Improve application password strategy (CVE-2018-7790, CVE-2018-7791, CVE-2018-7792)
  • Protect against some incorrect Modbus requests (CVE-2018-7789)
  • Firmware update tool helps ensure controller is not in RUN state before starting the update. If in RUN state, a confirmation is requested
  • When deleting a drive(s) from the IO scanner configuration, the software tests the application for consistency and proposes to remove the deleted drive(s) from the respective function blocks
  • User-Defined Function Blocks ( DFB )
  • Additional project templates:
  • xSample_DataLogging_FB.smbe
  • xSample_ModbusTcp_IOScanner.smbe
  • xSample_TeSysU_1adv123.smbe
  • xSample_User-Defined_FB.smbe
  • xSample_User-Defined_Function.smbe