Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can be done to resolve an undervoltage alarm on an ATV212?
Issue:
Undervoltage alarm on an ATV212

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
The input voltage is too low

Resolution:
Check the input voltage and rectify any issues
Select the correct setting for F627
Enable catch on the fly, parameter F301
Set F302 to 2