Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Please suggest the Encoder Feedback Card/ Encoder Module with A+,A-,B+, B-, 0V,+5V and 1024/Revolution for ATV930 drive?
Hello,

Digital encoder interface module VW3A3420 can be used for this requirement. The datasheet is attached herewith for your reference.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Altivar Process ATV900_VW3A3420.pdf [92.77 KB]