Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an INF8 or Internal 8 error on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
Getting INF8 or Internal 8 error on the ATV630 and ATV930 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
The internal 24vdc power supply is not correct or the 13v, 5v or 24vdc control voltage is not ok.

Resolution:
The supply Power (24V) and Control (13V-5V-24V) are not correct
Priciple
The internal power supplies of the control block are monitored, if one is out of range the INF8 fault occurs.
Remedies
- Check with SoMove which power supply
- Change main control board of the drive.
- Change power board