Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the main switch used in ATV950D30N4E ? We need it for spare part.

Altivar process ATV650/950...E drives use Vario switch as main switch.
For ATV950D30N4 it is Vario VCCF5 (125A rated) used.