Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is an internal fault option (INF6) error on an ATV320 drive?
Issue:
Internal fault option (INF6) error on an ATV320 drive.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Installed option card is not recognized by VFD.

Resolution:
• Check the reference and compatibility of the option.  Replace option card if faulty.
• Check that the option is well inserted into the ATV320.