Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do I use an external PT100 RTD for Cold Junction Compensation (CJC) on the BMXART0814?
Issue:
How to configure an external PT100 RTD for Cold Junction Compensation for the BMXART0814.

Product Line:
BMX IO

Resolution:
It is possible to use a single PT100 RTD for CJC on all eight channels of the BMXART0814.

The user can configure the BMXART0814 for "Temperature from Ch 4 - 7  &  External  PT100 " in the module's configuration page.

The external PT100 RTD must be placed across Exe + & Exe - of Channel 4 of the BMXART0814.