Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you clear fault code EPF1 on the Altivar ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Clearing EPF1 on the Altivar ATV61 and ATV71

Product Line:
ATV61
ATV71

Environment:
ALL

Cause:
Wiring / Programming

Resolution:
EPF1 indicates an external device has triggered the drive to trip.
d

This is normally an external signal connected to a logic input on the drive and programmed in Menu 1.8: Fault Management.
s
A Power Cycle is required to reset the error, once the correct signal is restored.
Commanding a Fault reset via the logic inputs, the keypad, or over serial communication will not clear EPF1.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Danh mục:
Tìm hiểu thêm
Danh mục: