Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for an ATV320 encoder option card?
Issue:
ATV320 encoder option card part number.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Part number needed

Resolution:
The encoder option card part number is VW3A3620.
https://www.se.com/ww/en/product/VW3A3620/speed-monitoring-module---rs422---5v/