Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you determine the date code on the Altivar Process keypads?
Issue:
Identify the date code using the serial number

Product line:
VW3A1111 and VW3A1113

Environment:
Altivar Process, ATV340, ATV600, ATV900

Resolution:
Here is a break down of a sample serial number.

FBHR67835160460148:
FB...........HR67835..........16...........04........6............0148
Industry    Part Number    Year      Week    Day    Serial Number