Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where do I connect my auto mode run command, on an enclosed ATS22 soft starter system?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Connecting Auto-Mode run command on an enclosed ATS22.

Product Line:
Enclosed ATS22 soft starter systems, part numbers beginning with 883922

Environment:
All enclosed ATS22 soft starter systems.

Cause:
Clarification of product features.

Resolution:
For Auto-mode run command on an ATS22 system, the run command will connect between terminals 5 and 6.  This will be a "2-wire" type connection where the motor will run as long as this connection is closed and will stop when this connection opens.