Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to set up ATV630 for profibus communication?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Setting up ATV630 for profibus communication.

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All

Cause:
Setup

Resolution:
1) Set profibus address - [Communication] / [Comm Parameters] / [Profibus]
(PbC-)
2) Set reference frequency to communication module - [Complete settings] / [Command and Reference] / [Ref Freq 1 Config]

That is is all on drive side, all others has to be configured in the PLC.