Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to replace cables for Lexium brushless DC motor BDM7xxx?

It is not possible to replace the cables, The cables are not detachable from the motor body. They are part of the motor. Their length is 400mm, see attached pages.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
BDM724x.pdf [41.85 KB]