Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I find the number of requests serviced by the pocessor per mast cycle
Issue
How do I find the number of requests serviced by the pocessor per mast cycle.

Product Line
M580, M340

Environment
Unity, Control Expert.

Resolution
This can be accomplished by viewing the system word %SW87 value with an animation table.  This will provide the number of backplane requests being processed by the CPU per mast cycle.