Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to import the Ecodial design file (.ELV) file in Ecoreach?

One of the following ways can be used to import the .ELV file

1) Drag and drop the .ELV file

2) Click browse to import the .ELV file

If the import is successful, the devices in the .ELV file appears in the discovered devices section.

If the import is unsuccessful, ‘Unable to import the selected file’ error message is displayed.