Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does ‘Supply Monitoring’ affect over current detect?
Question:
As for the X80 DDO module,
does ‘Supply Monitoring’ affect over current detect? i.e. If I uncheck Supply Monitoring can I assume this channel will no longer trip on over current?

Answer:
No, supply monitoring is only used for supervising the threshold voltage of Pre-actuator. In case it does not exceed the threshold voltage, the output will be off.
The channel over current will be always indicated via LED

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SupplyMonitoring.png [123.23 KB]