Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How come the ‘active led’ of IO module is off on main rack of Quantum station
Question:
How come the ‘active led’ of IO module is off on main rack of Quantum station?


Answer:
That means the CPU loses the control of LMS bus , namely CPU is off or experiencing unexpected stop.