Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to coordinate the start address of IOscanner at BMENOC0301 of M580 system to communicate with Quantum
Question:
How to coordinate the start address of IOscanner at BMENOC0301 of M580 system to communicate with Quantum?

Answer:
Inside IO scan configurator of M580 system, the RD Address/WR Address is referring to address of counterpart.
Since M580 starts from %MW0 while Quantum start from %MW1, you have to assign the address 99 at  M580 IOscan configurator to correspond to the address 100 at Quantum.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
IOscan.png [331.49 KB]