Issue:
Using VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives.
Product Line:
ATV212
Environment:
Keypad
Cause:
n/a
Resolution:
Response from France:
The VW3A1101 keypad used on ATV212 is just like a mirroring display with a long label. You can see it because; the local ATV212 display will change in the same time, that the keypad displays.
VW3A1101 keypad + ATV212 does not offer the same characteristics (configuration saving, Multidrop, HMI personalization, menu organization, etc.), like with VW3A1101 + ATV320 or ATV61 or ATV71.
So the Multidrop/Multipoint is not possible with the ATV212 and VW3A1101.
There is a mistake in the catalog. Request has been made to correct it ( 1/2/19).
Using VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives.
Product Line:
ATV212
Environment:
Keypad
Cause:
n/a
Resolution:
Response from France:
The VW3A1101 keypad used on ATV212 is just like a mirroring display with a long label. You can see it because; the local ATV212 display will change in the same time, that the keypad displays.
VW3A1101 keypad + ATV212 does not offer the same characteristics (configuration saving, Multidrop, HMI personalization, menu organization, etc.), like with VW3A1101 + ATV320 or ATV61 or ATV71.
So the Multidrop/Multipoint is not possible with the ATV212 and VW3A1101.
There is a mistake in the catalog. Request has been made to correct it ( 1/2/19).
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.