Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What would cause the ATV630 outdoor drive not to start the motor in auto mode?

Issue:
ATV630 HOA is not starting in auto mode.

Product Line:
ATV630 Outdoor Drive only

Environment:
All

Cause:
Customer supplied auto start contact is open

Resolution:
Close field terminal block 208 and 208