Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an SLF3 fault on the Altivar Process Drive?
Issue:
SLF3 fault on the Altivar Process Drive

Product Line:
ATV630 ATV930

Environment:
All serial numbers

Cause:
HMI Lost Communications with the VFD

Resolution:
This is a communication fault between the control board and the graphic display terminal.  This fault can only occur when the start command or the speed reference is processed by the graphical keypad (HMI).
If the communication is interrupted for a short time (2s), the trip message will be displayed.
Check the connection of the graphical keypad.
If remote mounted, verify the cable length does not exceed 20m or 65 ft.
If the graphical keypad is disconnected, reconnect the keypad and power cycle the drive to clear the fault.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.