Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an InFA or internal error 10 on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
InFA or internal error 10 on the ATV630 and ATV930.

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
The external supply voltage is to high.
The P24 voltage input for the customer 24vdc supply is monitored against
overvoltage. The error raise at P24 > 30.5vdc

Resolution:
Check the external 24V supply make sure its less than 30.5vdc