Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to execute Autotuning for Altivar ATV frequency inverter drives remotely via its DTM in PLC or ePAC Modbus controllers like?
When a drive DTM is added in Unity DTM browser and the drive is connected to PLC over ethernet (Modbus TCP or Eth IP), then the autotuning can be executed from the vertical menu.
Parameter TUN (to execute autotuning) is not available in ATV DTM configuration.
Attached picture shows the menu to access autotuning. Right-click on Device in DTM browser, select Device menu-Additional functions-Autotune.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Autotuning via Unity_DTM_online.jpg [473.59 KB]