Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why using EcoStruxure™ Machine SCADA Expert, the value of real variable is different between PLC and EcoStruxure™ Machine SCADA Expert?
Due to "Floating Point Error" sometime there is a difference between the variable's value of the PLC and EcoStruxure™ Machine SCADA Expert (VijeoXL) runtime with the variable type REAL
In the following picture, the value in the PLC is 46.3 but EcoStruxure™ Machine SCADA Expert read 46.29999923706
To avoid this issue, need to use the function "Format" in EcoStruxure™ Machine SCADA Expert