Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider offer HP rated relays for hazardous location?
Issue:
Class 1 Div 2 HP rated Relay

Product Line:
General Purpose Relays

Environment:
Legacy General Purpose Relays

Resolution:
782H SE Legacy Relays are rated for 1/10HP @120 or 240
750H SE Legacy Relays are rated for 1/2HP @240V, and 1/3HP @120V
8501R hermetically sealed relays has no HP ratings