Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV660: Using the VW3A3203 for a Thermal Sensor

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Set up AI4 for a Thermal Sensor using VW3A3203.

Product Line:
ATV660

Environment:
Thermal Sensor

Cause:
n/a

Resolution:
Response from France:
VW3A3203 card accepts standard Pt100 sensors for the range -20…+200 C deg
The temperature value is given at: TH4V (AI4 thermal value, @13252, unit: 0.1Cdeg )
The following settings are necessary:
AI4T = Pt100 in 3 wires (AI4 type)
TH4S = Yes (Activation of the thermal monitoring on AI4. )
You do not need to adjust any other parameters.