Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does my Uni-telway connection fail to connect after installing Vijeo Designer V6.2 SP8?
Issue: The communication between a Magelis HMI and Premium PLC via the Uni-Teleway protocol fails to connect.

Product Line: Vijeo Designer V6.2 SP8 only

Resolution: A software bug in Vijeo Designer V6.2 SP8 caused the Uni-Telway driver to fail to connect a PLC. A hotfix has been released to resolve this issue. Please download the below hotfix.


NOTE: The latest service pack for Vijeo Designer 6.2 is currently SP12. If you would like to upgrade to SP12, please find more information here below:
https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000239885/


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SP8_Hotfix(6.2.8.2401_6.2.8.2401).zip [343.52 MB]
Web_Gate_Client_Files_SP8_Hotfix(6.2.8.2401_6.2.8.2401).zip [13.16 MB]
Runtime_For_Windows_SP8_Hotfix(6.2.8.2401_6.2.8.2401).zip [60.58 MB]