Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can the ATV212 be programmed for forced local?
Issue:
ATV212 setup for forced local

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Might be using communications for monitoring but controlling by the drive's terminals

Resolution:
Forced local can be triggered by either of two ways:
  • Assigning F108 (always active logic) to 48, which keeps forced local active
  • Assigning F113 (RES terminal) to 48, which triggers forced local when RES is active