Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Remove: Where can I find the latest Cumulative Update for Power Monitoring Expert 9.0?
Issue
PME 9.0 Cumulative Update

Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
All PME 9.0 Installs

Resolution
The latest Cumulative Update for PME 9.0 can be found in the link below:
PME9.0 Cumulative Update

Please read the Release Notes for more information. It should be installed against the following install types:
  • Standalone Primary
  • Primary with Distributed Database Server (Does not need to be installed against Database Server itself)
  • Secondary Server
  • Engineering Client