Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can the scaling of Analog Inputs on the Process Drives be adjusted?
Issue:
Is it possible to change the scaling of Analog inputs on the Process Drives?

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
From the Home Screen, scroll to the following:
Complete Settings -> Input/Output -> AI/AQ -> AI1 Configuration