Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the ATV630 maintain a constant pressure using Sensorless flow estimation ?
Issue:
Can the ATV630 drive be configured to maintain a constant pressure, using the Sensorless flow estimation function?

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
No external PI control

Resolution:
No, it is not possible to maintain constant pressure control with Sensorless Flow Estimation.